This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:如何加载到 EEPROM 并查找 I2C

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1468466/cdce6214-how-to-load-into-eeprom-and-finding-i2c

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

我很难找到 将软件加载到 EEPROM 和使用 USB2ANY 查找 I2C 地址的良好指导? 软件在 EVM 上经过测试、因此能够正常工作。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、

    1. 您使用的是 EVM 还是单独的电路板?
    2. 您是否正在使用 TICS Pro? 如果是、那么您应该能够转到 USB Communications > Interface、然后选择 Scan I2C Bus

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     客户的处理器通过 I2C 与传感器通信、然后 他们插入 UCB2ANY 软件狗、然后 I2C 总线崩溃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、

    需要明确的一点是:

    1. 处理器与他们电路板上的 I2C 传感器通信
    2. 他们尝试使用 USB2ANY 在其电路板上对 CDCE6214进行编程
    3. 连接 USB2ANY 时、I2C 总线崩溃

    它们是如何连接 USB2ANY 的? 在 USB2ANY 尝试与 CDCE6214通信时、它们是否正在尝试与传感器通信? 在连接 USB2ANY 时、是否有办法断开处理器 I2C 与 CDCE6214的连接?

    谢谢!

    Kadeem