This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2933A:有没有方法可以反转 FIN-A 和 FIN-B 的功能?

Guru**** 2899600 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2933A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1468503/tlc2933a-is-there-a-way-to-reverse-the-function-of-fin-a-and-fin-b

器件型号:TLC2933A

工具与软件:

大家好!

TLC2933A 具有 PFD、4引脚(FIN-A)用作基准输入、5引脚(FIN-B)用作 VCO 输入。

我的老板说有一种方法可以反转 FIN-A 和 FIN-B 的功能、或 FIN-A 用作 VCO 输入、FIN-B 用作基准输入。

我的老板不知道如何实现这个。数据表中没有提到这一点。

但我的部门 产品有这样的电路、并且以这种方式工作。

您知道这种方式吗?

此致、

Taiki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、以便解决您的问题。 很抱歉缺少指导。