This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:同步多个器件

Guru**** 2930080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1468034/lmx2571-synchronizing-multiple-devices

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMX2594LMX2572

工具与软件:

大家好、我想知道如果不同板上的多个 LMX2571器件均使用相同的参考振荡器进行计时、是否有这样的方法可以同步这些器件。

SPI 总线寄存器编程顺序是否有助于实现此目的?  

是否有方法可以将小数计数器一起复位?

如果在完全相同的 SPI 信号上并行对它们进行编程、会怎么样?

如果在没有使用 SPI 编程的基准时钟的情况下启动器件、然后同时引入基准振荡器、会怎么样?

如果上述所有方法都无法同步器件、您是否提供一款具有外部复位功能、可同步小数分频器的类似合成器芯片?

我可以看到、我的多个 LMX2571已使用该器件锁相、但有时它们会异相唤醒。 我必须发出完整的电路板复位命令、以便有时幸运地将器件唤醒并正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    多个合成器同步受到限制、并非每个频率都能够同步。  

    我们的 LMX2572、LMX2594设计用于支持同步、限制仍适用于某些配置。

      有关详细信息、请参阅 LMX2572数据表第7.3.11节和第8.1.6节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将在下一版中了解如何使用 LMX2572。

    以下问题:在同一总线上切换芯片使能和/或对同一总线上的 SPI 进行编程无法同时同步和复位两个不同器件的分频计数器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正确、切换 CE 引脚不会对计数器进行任何复位。