This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1906-SP:有关寄存器 R33值的问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1462723/lmx1906-sp-question-about-register-r33-values

器件型号:LMX1906-SP

工具与软件:

您好!

我的客户对寄存器 R33值有疑问。
数据表页面#44显示 R33为5666h、而5.5.1.27显示 R33为6666h。 哪项正确?


此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    让我来检查一下、然后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel

    进展如何?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    我认为根本不需要 R33编程、但我仍在等待设计人员确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel

    数据表显示"将此字段编程为0x6666。 请注意、这与复位值不同。"
    因此、听起来编程需要 R33。
    请向设计人员确认哪一个正确、即5666h 或6666h。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    我已在实验练习中尝试过此操作、对该寄存器进行编程或没有任何区别、这就是我认为该寄存器不需要编程的原因。

    我仍在等待设计人员确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel

    明白了、感谢您在实验室中进行试用。
    我期待收到设计师的反馈。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel

    很抱歉这么急、但我收到了客户的提醒、您能立即从设计人员那里得到一些意见吗?  

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    设计人员建议在乘法器模式下、将 R33编程为0x5666、以确保 VCO 在整个温度范围内可靠锁定。