This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01010:未使用的端口和放大器;NC 引脚

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01010, LMK01000EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1468226/lmk01010-unused-port-nc-pins

器件型号:LMK01010
主题中讨论的其他器件: LMK01000EVAL

工具与软件:

你(们)好  

我使用 LMK01010设计新电路。

如何端接 LMK01010中的未使用端口?  输出端口应 使用100欧姆进行温度调节?

然后我检查了评估板。 在该电路中、NC 引脚连接到小电路。 那是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideaki-san、

    LMK01010的未使用端口应保持开状态以减少总体功耗。  

    连接到 NC 引脚的小型电路是不同评估板的部件、这些评估板具有与 LMK01010相同的占用空间。 这些外设在 LMK01000EVAL 上大多未组装。  

    谢谢!

    Michael