This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595是否与 LVCMOS 配合使用

Guru**** 2587125 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1468551/lmx2595-does-lmx2595-work-with-lvcmos

器件型号:LMX2595

工具与软件:

LMX2595是否支持 LVCMOS 20MHz 时钟输入。 我尝试使用 LVCMOS 20MHz 源测试了 LMX2595EVM 以生成12.8GHz。  没有获得所需的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    是、支持 CMOS 输入、但需要将信号摆幅降至2V (最大值) 您如何将 CMOS 时钟连接到 EVM? 您能否共享 TICS Pro 配置?