This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2932A:针对窄脉冲锁定相位

Guru**** 2926780 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2932A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1469219/tlc2932a-locking-phase-to-a-narrow-pulse

器件型号:TLC2932A

工具与软件:

全部、
我想将这个 PLL 锁定在36MHz、将其除 以12 (3MHz)并生成一个56ns 脉冲。
传入流将以相同的速率(3MHz)运行、脉冲宽度大约为56ns

我想知道 TLC2932A 中的相位检测器以及是否可以在窄脉冲下工作。  此外、脉宽失真(例如52ns 到60ns)是否会导致问题。

任何想法都值得赞赏。

   - Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供直接支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、以便解决您的问题。 我对该器件没有经验、但在阅读数据表时未指定任何最小/最大脉冲宽度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael -我是 TI FAE 的 Tyler。 我正在处理此问题、将启动发送至地址的电子邮件主题。  

    Tyler