This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:能否将 CMOS 基准信号用于 LMX2595?

Guru**** 2584515 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1469402/lmx2595-can-i-use-cmos-reference-signal-for-lmx2595

器件型号:LMX2595

工具与软件:

我是否可以将 CMOS 基准信号用于 LMX2595? 如果是、那么对相位噪声的影响是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anupama:

     只要电压摆幅和频率满足数据表的要求、CMOS、正弦波或任何其他单端时钟都是可接受的。  

    参考时钟的相位噪声和压摆率会影响 PLL 噪声。 10MHz 正弦波时钟是一种不良的参考时钟、即使它的相位噪声不错、因为压摆率非常差。 对于低频参考时钟、请使用 CMOS 或差分时钟。 例如、在较高频率下、100MHz、正弦波、方波或差分时钟与 PLL 噪声没有明显差异。