This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33414AEVM:LMK5C33414AEVM 上的1PPS

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33414AEVM, LMK5C33414A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1464729/lmk5c33414aevm-1pps-on-lmk5c33414aevm

器件型号:LMK5C33414AEVM
主题中讨论的其他器件: LMK5C33414A

工具与软件:

您好!

我想使用  LMK5C33414AEVM 在输入和输出端实现1PPS (1Hz)。 我是否需要进行一些更改? 如果我更换其中一个内部 XO、是否可以在没有任何外部源时钟的情况下执行此操作? 如果是、选择哪一个以及使用哪种频率?

感谢您的帮助、

祝您度过美好的一天!

Coline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coline:

    使用 LMK5C33414AEVM、1PPS 输入和1PPS 输出可实现演示。

    我建议进行以下设置:

    1. 下载 TICS Pro GUI 并导航到 LMK5C334141A 配置文件。
    2. 在 TICS Pro GUI 的开始页面中填写配置所需的详细信息。
      1. 请参阅位于 LMK5C33414A 产品页面底部的这些入门视频:
    3. 确保在 TICS Pro 中在 OUT0上配置一个1Hz 输出、因为默认情况下该输出在 LMK5C33414AEVM 上是直流耦合输出(无交流耦合电容器)。 否则、需要对电路板进行其他修改。 此外、在 IN0上配置1Hz 输入、因为默认情况下 EVM 设置为 IN0上的单端输入(IN1上的差分输入)。 如果使用默认 EVM 设置、则 XO 输入为48 MHz (EVM 上填充了一个48MHz TCXO 并路由到 LMK5C33414A 的 XO 输入引脚)。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    感谢您的回答。  很遗憾、它不起作用。 您将找到我的 Tics Pro 文件和 附件状态的屏幕截图。

    您能给我发送一个工作中的 Tics Pro 文件吗? 为了解相关信息、我使用的是 EVM 板、没有做任何更改、IN0_P 上有1PPS 输入、OUT0_P 上有1PPS 输出

    非常感谢、

    祝您度过美好的一天!

    Coline

     e2e.ti.com/.../lmk5c33414a_5F00_23_2D00_01_2D00_25_5F00_4.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coline:

    我们可以在未来几天内提供1PPS 文件。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将是伟大的,谢谢!

    祝您度过美好的一天!

    Coline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、请尽可能上传。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Coline、

    请尝试针对1PPS 输入和输出使用此配置文件。 在此配置中、OUT0-1上有 XO 48 MHz、1PPS 至 IN0 (REF0)和1PPS 输出。 OUT9通过122.88MHz 启用以进行测试、从而确保 APLL3锁定 并生成正确的输出频率。 为了使 DPLL 锁定、需要验证 REF0 (REF0_VALLID_STATUS = 1)、因此确保具有1PPS 输入信号有利于器件进行验证。

    可以为 XO 信号使用外部源。

    如果使用的是 SigGen 或外部 XO 板、请连接到 SMA 连接器 XO_P 默认情况下、跳线 JP4选择直流/直流为板载 TCXO 供电、因此您需要将跳线接头更改为 GND 以断开 TCXO 信号路径。

    EVM 还为 XO 提供了其他封装。 如果您需要将外部 XO 焊接到 LMK5C33414A EVM、请移除连接板载 TCXO 的 R43并为所使用的封装组装电阻器。   有关 XO 输入信号和原理图、请参阅 LMK5C33414A EVM 用户指南第3.5节和第4.8节。

    -Rileye2e.ti.com/.../LMK5C33414A_2C00_-48-MHz-XO_2C00_-1PPS-IN0_2C00_-1PPS-OUT0_2D00_1.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    感谢 您的回答。  很遗憾、它仍然无法正常工作。  

    有关信息:  

    -电路板 由 Vin4上的12V 供电。

    -我在 IN0_P 输入端得到了一个1Hz/2.3V 信号并且在状态中没有检测到。

    -我在 OUT0输出端得到了1Hz 信号(但在它没有检测到它的情况下不与输入同步)。

    我也会更好地解释我的需求:  

    我有一个 到达 LMK5C33414AEVM 的1Hz 信号(这是 GPS 的同步 PPS)。

    我希望在一切正常时从 LMK5C33414AEVM 输出同样的信号(与输入信号在频率和相位上同步)、如果我停止输入信号(很长时间、很多小时)、我希望输出信号像输入信号从未停止一样继续、仍然与停止的信号在频率和相位上保持同步。

    我还在您的 TICS PRO 配置中看到、您不使用 ZDM。 我们不需要它吗?

    感谢您的帮助、

    祝您度过美好的一天!

    Coline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coline:  

    不需要 ZDM 就能将输出与输入同步。 同步意味着输出相位跟随/跟踪输入相位、并且输出锁相到输入。

    如果输出与输入相位之间的关系需要确定、则使用 ZDM、这意味着相位差在启动或软件复位期间保持恒定。 您的应用是否需要 ZDM?

    、请在调试器中获得支持。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我想我需要 ZDM、因为我希望我的输出与我的输入在频率和相位上进行同步、而不需要相移。 输出必须与输入完全相同的信号。

    感谢您的帮助、

    Coline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coline:

    是、您需要 ZDM 在输入和输出之间具有相位确定性。 如果需要进行相位对齐、在建立 ZDM 后、 可以通过 DPLLx_PH_OFFSET 进行调整。

    当检测到基准丢失时、器件会进入保持模式、输出仍保持锁定状态、直到基准恢复有效。 在保持期间、它锁定到 XO、长期保持的频率稳定性取决于所使用的 XO (OCXO > TCXO > XO)。

    对于配置、看起来像是 REF0_VALSTAT = 0?

    确保使用最新的 TICS Pro。 您是否能够读回 REF0_ITYPE (R68)?

    -Riley