This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592芯片 PCB 建议

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1468795/lmx2592-lmx2592-chip-pcb-recommendations

器件型号:LMX2592

工具与软件:

你(们)好

 我们正在使用 LMX2592芯片开发电路板。 对于 PCB 布局有什么建议。 建议使用多少层、PCB 材料和布线厚度。

此致

P Prasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanth:  
    LMX2952EVM 使用4层电路板、因此我建议至少使用该电路板。  

    布线的阻抗需要控制为50 Ω-您问题的答案实际上因层堆叠而异。

    您可以在此处找到 EVM 板的 Gerbers 和 Altium 文件作为参考供您使用: (+) LMX2592EVM Gerber 文件和输出波形-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     感谢您的回复。

     您能告诉我 RFOUTTAP& RFOUTAM 以及  RFOUTBP& RFOUTBM 的范围吗?

     此致

    P Prasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasantj:

    两个输出的 RFout 最大值均为9.8GHz。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     然后、我需要将50欧姆电阻器端接至 RF_OUTBP 和 RF_OUTBM 以及 RF_OUTAM。 我只能使用 RF_OUTAP 作为输出吗?

    还有一点、我可以通过向 petalinux 环境添加驱动程序来使用适用于 LMX2592的 Linux 驱动程序。 或者我们使用寄存器进行自己的程序?

    此致

    P Prasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradanth:  

    是的、您可以使用一个输出 SE。

    DS 中未使用引脚的正确端接。

    如果您使用 Linux 驱动程序对其进行编程、则由您决定如何实现。  
    TICSpro GUI 可导出一个包含驱动程序数据有效负载信息的.txt 文件。

    此致、

    Vicente