This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216EVM:Register172 NVMLCRC 定义

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1468735/lmk5b33216evm-register172-nvmlcrc-definition

器件型号:LMK5B33216EVM

工具与软件:

您好!

我将运行一些测试、包括检查器件上的 EEPROM。

我看到 R170 NVMSCRC 在编程器指南中定义为"NVM 存储 CRC"、但没有对 R172 NVMLCRC 进行定义。 两个寄存器都显示在 EEPROM 页面上。

我在这里遗漏了什么吗?

谢谢!

支架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Bret、

    我们将对程序员指南进行更新、以提供更多详细信息。 ( for Awareness)

    NVMLCRC 应在那里、如果不会被添加到下一个文档更新中。

    该寄存器是 NVM 实况 CRC。 存储的 CRC 值是在 EEPROM 成功编程后在 EEPROM 中编程的值。 在下一次启动时会计算 CRC (NVMLCRC)并与从 EEPROM 读回的 NVMSRC 进行比较。 如果两者不匹配、则说明在 EEPROM 编程或启动时 EEPROM 回读期间出现错误。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正是我想要的。  

    再次感谢您提供的极为及时的帮助。

    支架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我先前想问的另一件事... EEPROM 页面上的"Save Contents to File"按钮可将写入器件 EEPROM 的内容保存到日志文件中。 是否有办法输出 EEPROM 存储值? 正在寻找一种方法、如果两个 CRC 在测试后不再匹配、可以确切确定哪些寄存器发生了变化。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Bret、

    我们目前在 TICS Pro 中没有此功能(将 EEPROM 读回文件)。

    您可以通过 NVMDAT 和 MEMADDR 寄存器直接访问 EEPROM 存储空间或在下次上电时读回存储在 EEPROM 中的寄存器来对 EEPROM 进行读取。

    在 EEPROM 页面的.txt 导出中列出了存储在 EEPROM 中的寄存器:

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!