This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:我想使用 TPL5010创建一个60Hz 脉冲信号

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1470013/tpl5010-i-want-to-create-a-60hz-pulse-signal-using-tpl5010

Thread 中讨论的其他器件:TPL5010TPL5111

工具与软件:

我想使用超低功耗 IC 创建一个60Hz 脉冲信号。

在以下主题中、针对创建20-40Hz 脉冲信号的问题、回答是使用 TPL5010可以实现这一目的。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/991956/pulse-signal-generator

不过、根据数据表规定、您只能选择100ms (10Hz)到7200s (0.000138Hz)之间的间隔。

具体而言、我们如何创建16ms (60Hz)脉冲信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manabu:

    TPL5111支持的最小时间间隔为100ms (10Hz)、无法实现更高的频率。