This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:启动时序

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1468029/tpl5111-startup-timing

器件型号:TPL5111

工具与软件:

该 PN 的数据表引用了 POR 和"电阻读数"时间(t_Rext)。 T_Rext 通常为100ms、最大值为120ms。 我将根据计时器精度和外部延迟电阻器执行最坏情况分析、以便更好地了解我们希望 DRVn 引脚输出的时间范围。 T_Rext 是否有最小值? 您是否都可以定义 T_POR? 我需要知道器件启动计时器所需的最小/最大时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我需要了解这些数据是否存在、明天我会为您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我可以找到的信息说、t_Rext 由几个处理时间组成。 POR 时间实际上包含在此参数中。

    T_Rext 未在生产中进行测试、因为它被定义为一个非关键规范。 您可以假设最小值大于75ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢我在下面的模式下使用它、没有看到 t_Rext 包含 POR +电阻读数+其他进程的注释。 我在我们的一个 PCB 上通过物理方式测量了这个延迟、得到的值是77.5ms。 假设当标称室温读数显示比该值高2.5ms 时、最小75ms 似乎不够保守。 我已经创建了一个利用此芯片作为定时元件的电路、但基本上消除了该启动时间。 它将 VDD /触发器引脚与未完成计时器进行与操作、这是通过触发器实现的。 我可能必须假设0ms 最小启动对于最坏情况分析是保守的、因为这样可以为安全事件提供一个窗口。 如果无法提供数据驱动的 T_Rext (min)、我们必须了解最小值和最大值。 您的价值是否基于收集的一些数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我提供的数据是设计估计值。 最大 120ms 也是一个估算值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息