This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216EVM:DPLL3未选择输入。 LOPL/LOFL 状态、无保持。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216A, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1469348/lmk5b33216evm-dpll3-no-input-selected-lopl-lofl-status-no-holdover

器件型号:LMK5B33216EVM
主题中讨论的其他器件:LMK5B33216、LMK5C33216A

工具与软件:

您好!

我们使用的是 LMK5B33216评估板、其默认 TCXO (48MHz)具有连接到 IN0_P (J4)的单端125 MHz 输入。 看起来我们有 DPLL 设置、使其能够选择正确的基准、而不会自动恢复到保持设置。 我们仍在输入页面上看到一条消息"未选择输入"、状态页面显示 DPLL3失锁。 我们的配置是否缺少任何东西? 我们正在25 MHz 的 OUT0上测量输出、但我们不确定是否使用 XO 基准而不是所选的输入时钟基准。

随附了一些屏幕截图和配置文件。

感谢您的帮助、

Tom

 e2e.ti.com/.../LMK5B_5F00_tics_5F00_pro_5F00_v6_5F00_4G.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我明天可以检查您的配置文件。

    同时、请观看以下视频、确保 TICS Pro GUI 设置配置正确。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    默认 EVM 设置将48MHz TCXO 输出用于 LMK5B33216的 XO 输入。 IN0和 IN1引脚默认不路由到信号、需要用户进行外部连接(125MHz 输入信号)。

    我无法使用您的配置使 DPLL 锁定。 请确保按照上述视频链接中的说明进行操作。

    以下是具有125MHz 锁定的配置:e2e.ti.com/.../e2e_5F00_LMK5B33216_5F00_REF_3D00_DPLL_5F00_XO_3D00_DPL.TCS 48MHz。

    如果这有帮助、或者您还有其他问题、请告诉我!

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我们设法摆脱了一个丢失的锁信号,只需等待几分钟。 通过对验证页面进行一些调整、我们可以清除两个失锁信号。

    感谢您的帮助、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的更新。 我将关闭该表单。 如果您还有其他问题、请创建新主题。

    此致、

    Jennifer