This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:自动斜坡生成-噪声峰值离信号太近

Guru**** 2778655 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1466407/lmx2572lpevm-automatic-ramp-generation---noise-peaks-too-close-to-the-signal

器件型号:LMX2572LPEVM

工具/软件:TICS PRO

大家好!

我们正在尝试使用 LMX2572LPEVM 电路板从-900 MHz 产生线性调频脉冲800。该线性调频脉冲正在生成、但我们在758 MHz 看到显著的峰值(即非常接近线性调频脉冲)。 (信号屏幕截图已附后)

附件是 TICS PRO 文件(如果有人想更深入地了解该文件)。 关于如何消除或抑制噪音的任何建议都非常有用?

P_BAND-800TO900_VCO1.TCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    为了支持该频率斜坡范围、在斜坡期间需要多次 VCO 校准。 在校准期间、频率可以完全偏离目标频率、因此我们将获得比预期更宽的频谱。  

    请尝试设置 OUT_MUTE 和 OUT_FORCE = 0、这将在 VCO 校准期间使输出静音、您应该会获得更佳的频谱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    非常感谢您的建议。 我们进行了上述更改、噪声峰值确实消失了、但我们得到的不是我们所关注频带中的平坦响应、而是梳状响应(随附的屏幕截图)。 这背后的原因可能是什么..我们不应该在 VCO 校准时看到 RFout 上的最后锁定频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    这是频谱分析仪扫描时间导致的。 缩短扫描时间会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我明天会试用它。 只是为了理解、减少扫描时间在这方面有何帮助?  

    谢谢!

    此致、

    Amrita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

     用较小的跨度缩短扫描时间、ResBW 应该会提供扫描的详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我们已经尝试过这么做、但仍然看到在我们的频率范围内功率下降。 如果可能、您可以运行帖子中随附的 TICS PRO 文件、并告诉我们是否需要更改某些内容或错过了某些内容。

    谢谢!

    此致、

    Amrita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    我无法下载该文件、请在此处插入-->图像/视频/文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../P_5F00_band_2D00_800to900_5F00_VCO1.tcs

    请告诉我您是否能够打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    我可以下载该文件并将在明天进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    请看文件,让我知道可以做什么,这些峰.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    不需要 RAMP_BURST_EN、但它应该不会出现问题。

    我明天将在实验中检查此配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您是否能够在您的设置中运行该文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    我检查了一下、恐怕我向您提供了错误的建议。 当 OUT_FORCE = 0时、斜坡行为超出了我的预期。  据推测、仅当命中 RAMP_THRESH 计数器时、输出才应静音。 从测量结果来看、输出在一次斜坡后静音、并保持静音、直到 RAMP_THRESH 结束。

    例如、给定 RAMP_THRESH = 50MHz。 输出= 800MHz 至900MHz。

    输出仅在800MHz、812.5MHz、825MHz……时取消静音 、900MHz。

    我的结论是 在自动斜坡模式下需要将 OUT_FORCE 设置为=1。  

    抱歉给您错误的指示。