This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:SSC (展频时钟)可以是 CLKIN 输入?

Guru**** 2926560 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1470236/cdcvf2505-ssc-spread-spectrum-clocking-could-be-clkin-input

器件型号:CDCVF2505

工具与软件:

您好!

我的客户想将66.6MHz SSC (扩频时钟)时钟输入到 CLKIN 引脚。
针对 SSC CLKIN、CDCVF2505是否正常工作?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他信息。
    SSC 输入频率在 三角波形下具有+/-3%的偏差。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、  
    是的、CDCVF2505可以采用 SSC 调制时钟输入。  

    此致、  

    Vicente