This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304-LVCMOS:EP 兼容性

Guru**** 2942830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1469938/cdcv304-ep-lvcmos-compatibility

器件型号:CDCV304 EP

工具与软件:

团队、

 CDCV304-LVTTL 的 TI.com 产品页面显示了对输入和输出类型的 EP 支持、如下所示捕获。 客户 在新项目中需要使用 LVCMOS 时钟缓冲器进行输入和输出。 请告知我们 CDCV304-LVCMOS 是否可以支持 EP 而不会出现任何问题。

另外、请验证两个器件型号(CDCV304TPWREP 和 V62/12618-01XE)在 CDCV304-CDWREP  EP 数据表中的差异。

最后、请更正 TI.com 产品页面中 CDCV304-CDCML 的错误信息 EP。 内部方框图看起来很错误、如下所示。

此致、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  
    是、可以使用 LVCMOS。  

    OPN 正确。  

    我会让我们的营销团队知道、感谢他提醒我们注意这一点。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente,

    感谢您的回答!

    您能告诉我们两个 OPN ( CDCV304TPWREP)和 V62/12618-01XE 之间的区别吗? 客户感到困惑并提出问题、因为他们没有看到与数据表有任何差异。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  
    它们是同一个器件。
    V62是由 DLA.e2e.ti.com/.../5238.What-is-a-Vendor-Item-Drawing.pdf 控制的 VID 编号
    与 SP 级器件的5962编号相同。  

    这里是订购信息-相同器件。  


    此致、  

    Vicente