This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:将其用于数据和传播延迟

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1470385/lmk1c1102-using-it-for-data-and-propagation-delay

器件型号:LMK1C1102

工具与软件:

如果我将此部件用于数据扇出应用、是否会出现任何问题?  数据表中列出的传播延迟具有一条注释、指出它是从上升沿测量的、下降沿如何、上升和下降传播延迟匹配?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    LMK1C1102的上升时间和下降时间相同。 只要您的输入频率为250 MHz 或更低、此部件就适用于数据扇出应用。  

    谢谢!

    Michael