This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594放大器的器件 ID 寄存器;分析-寄存器需要 LMX2582

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1470175/lmx2594-device-id-register-for-lmx2594-lmx2582-required-for-analysis---reg

主题中讨论的其他器件:LMX2594、LMX2582

工具与软件:

尊敬的团队:

美好的一天!!!!

申请共享设计所需 LMX PLL 器件的器件 ID 寄存器。 在数据表和其他论坛中搜索、找不到数据。 请尽快分享数据。

1) 1) LMX2594

2) 2) LMX2582

此致、

Indujha S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Indujha:

    这些器件没有器件 ID 寄存器。

    您可以使用 R38来区分它们。

    POR 或复位后、将 MUXOUT 引脚设置为寄存器输出引脚、然后读回 R38。

    LMX2594:0xFFFF

    LMX2582:0x36