This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:锁定问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1470160/lmx2592-locking-issue

器件型号:LMX2592

工具与软件:

您好!

我正在使用 lmx2592、并且我正在使用100 MHz 外部参考时钟。

我将使用倍频器将 PFD 增大 至200 MHz。  

我已经在文件 registers.txt 中附加了我要写入的寄存器。

但是、它仅锁定某些频率。 例如、2GHz 和6.4GHz 可以工作、但6GHz 无法工作。

如果我不使用倍频器并使用100 MHz PFD、一切都会正常运行、并且 lmx2592会锁定。

e2e.ti.com/.../4024.registers.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ennis:

    有最小 N 分频器限制在每个 PLL 上。

    在配置中、N 分频器对于所选的 MASH 顺序而言太小。 减小 FPD 以增加 N 分频器值或使用较低阶的 MASH、您应该能够将其锁定。