This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:内部晶振负载电容器

Guru**** 2905090 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCE949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1467092/cdce913-internal-crystal-load-capacitors

器件型号:CDCE913
Thread 中讨论的其他器件: CDCE949

工具与软件:

大家好!

CDCE913内部负载电容器可通过寄存器 XCSEL 在1pF 至20pF 范围内进行编程。

问题 :这是每个电容器的电容、还是产生的负载电容(CL1与 CL2串联)?

我阅读了"针对 CDCE (L) 9xx 系列选择晶振的实际问题"(SLEA071)和"针对 CDCE (L) 9xx 系列的 VCXO 应用指南"(SCAA085A)。

我想它是每个电容器的电压、但我们不确定。

那么、为了获得晶体的有效10pF 负载电容、我可以对16 pF (XCSEL = 10h)进行编程、对吗?

当 CL1external = 2pF、CL2external = 6 pF 且 CL1internal = CL2internal =   16 pF 时、我们得到:

CL1 =(16 + 2) pF、CL2 =(16 + 6) pF、因此 CL =(18 x 22)/(18 + 22) pF = 9.9 pF

对吗?

此致、
沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonfgang、

    负载电容设置是 XIN 和 XOUT 引脚上的负载电容。 架构如下所示:

    对于来自器件的10pF 负载电容、您需要使用与10pF 相对应的寄存器设置。 但是、如应用手册所述、在确定器件的寄存器设置时、请务必包含寄生电容:

    我建议还添加外部电容器的封装结构(数据表中也建议添加此封装)、以实现所需电容的最佳匹配。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么编程 XCSEL = 10h 会 将负载电容器 CL1和 CL2分别设置为16 pF 吗?
    或者、 1-20 pF 的 XCSEL 可编程容量是指上面的公式中也提到的 Clon-Chip?

    这是我唯一的问题。 其余的一切都很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈

    寄存器设置设置设置 CL1和 CL2负载电容器、并提供一些值、如果选择16pF、则 Clon-chip 总共16pF。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。
    所以 我猜错了(容量指的是各个电容器)-很好知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加此内容以供参考、并作为数据表更新的建议:

    CDCE949数据表(大概是同一个振荡器)在 XCSEL 的说明中明确指出了总电容
    -通过添加电路图:

    -和脚注8中的"总计"一词:

    CDCE913数据表甚至提供此类信息、也会导致这一主题不再需要使用。