This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:上拉电感器选择

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1471313/lmx2594-pull-up-inductor-selection

器件型号:LMX2594

工具与软件:

为何数据表指定电感器的工作频率远低于电感器 SRF、这并不清楚。

SRF 左右时、电感器阻抗非常高、这不是我们确切的上拉电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    电感器 SRF 应接近工作频率、即在目标频率下具有高阻抗。 由于射频输出缓冲器的输出阻抗不是50Ω、数据表建议使用焊盘使其成为50Ω。