This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:在单个 GO 下配置 LMX2572寄存器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1470519/lmx2572-configure-lmx2572-registers-in-a-single-go

器件型号:LMX2572

工具与软件:

大家好、我希望通过 SPI 配置 LMX2572芯片。 我想一次性配置所有寄存器。 目前、我正在将 cs 设为低电平、然后将寄存器和数据写入、最后将 cs 设为高电平。 现在、我想像这样执行

1. Cs 低  

2.配置所有寄存器。

3. Cs 高

我是否需要添加延迟、或者是否可以通过其他方法来实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vanshaj:  
    支持块编程。  
    请参阅 DS 的7.5.4。  



    此致、  

    Vicente