This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:在 PLL 分频系数多次变化后、LMX2582停止输出

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1466358/lmx2582-lmx2582-stop-output-after-pll-division-coefficient-changes-several-times

器件型号:LMX2582

工具与软件:

Dears、

我的客户将 LMX2582用于无线通信设备、目前正在测试第一个版本的 PCBA。 完成 LMX2582的配置后、客户通过寄存器实时设置 PLL 分频系数(请参阅规范7.5.2中介绍的方法)。 多次设置寄存器后、尽管 MUXout 信号引脚输出仍为高电平、RFout 引脚没有输出信号、就像 LMX2582芯片处于挂起状态一样。 如果 LMX2582复位、RFout 引脚的输出信号可以恢复正常。
客户使用 LDO 为 LMX2582供电、电源本身具有较少的噪声、但客户不会为 LMX2582设置单独的 AGND、而是直接将 LMX2582的 GND 连接到系统的 GND。

随附的是原理图、仅供参考。


请帮助我了解如何解决该问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您在完成配置后能否提供寄存器配置和频率变化示例?

    RFoutAM 引脚应端接至地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我已将您的意见分享给客户、但他们反馈说、根据数据表、应调高 RFoutAM:

    您能帮助评论吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    正确、RFoutAP 和 AM 引脚均通过 R723和 R724上拉至高电平。 由于您不使用 RFoutAM 引脚、因此仍必须将其端接。 因此、R728应被分流至 GND。