This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:如何在 TICS Pro 中配置 ZDM。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216A, LMK05318B, LMK5B33216, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1471114/lmk05318b-how-to-configure-zdm-in-tics-pro

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK5B33216、LMK5C33216A LMK5B12204

工具与软件:

您好!

我希望 LMK05318B 输出与1PPS 基准输入同步的时钟。

我能够在 TICS PRO 中对其进行配置、DPLL 锁定到1PPS 基准、在 OUT7上为我提供1PPS 或25Hz 输出、但这些输出和基准的上升沿之间存在相位偏移。

我曾尝试使用 ZDM 处理相位偏移、但 TICS Pro 中的 ZDM 项已删除、找不到。

因此、我在原始寄存器部分中尝试了向 R252的 DPLL_ZDM_SYNC_EN 位写入1、并在输出部分中检查 CH7_SYNC_EN、但相位偏移未得到解决。

如何在 TICS PRO 1.7.7.6中为 LMK05318B 启用 ZDM?

此致。

Takaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takaya、

    LMK05318B 上的 ZDM 不是真正的 ZDM、而是开环同步。  因此、适合1Hz/1PPS 等低频;不过、增大 OUT7频率会增加输入到输出的相位偏差。

    上一主题中解释了更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1438542/lmk05318b-lmk05318b-1pps-input--output-phase-lock-time-at-zdm。LMK5B33216系列或 LMK5C33216A 系列是真正确定性 ZDM 模式的首选。

    我会在未来几个月内纠正数据表、以阐明该功能。

    为了避免混淆、TICS Pro 中删除了 ZDM 寄存器。 我们计划重新添加该寄存器并进行重命名。 寄存器的一个更合适的术语是"SYNC_PPS_OUT7"、因为该函数依赖于同步、并且没有确定性相位。

    话虽如此、您是否希望使用 LMK05318B 中使用的开环"ZDM"?

    此致、

    Jennifer

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    感谢您的回答、

    我计划使用 LMK05318B 为同步运行多个器件的系统生成时钟。  因此、我们希望从 GPS 输入1PPS 作为每个 LMK05318B 的参考、并从每个 LMK05318B 获取与1PPS 同步的时钟。  

    如果相位偏移可以大致保持恒定、即使输出时钟没有完全同步、但相位偏移会随每次下电上电和软复位而随机变化、也是没有问题的。  当然、如果1PPS 基准和输出时钟之间的相位差是随机的、并且在0至360度的范围内(取决于内部 PLL 的锁定时序)、则无法再讨论器件之间的同步。

    如果我们可以减少1PPS 基准和 Out7的1PPS 输出之间的相位偏移变化、我们希望能够为与 Out7同步的其他输出获取时钟。 因此、我曾考虑使用 LMK05318B 的 ZDM、即使它不是真正的 ZDM、只要它可以抑制输入和输出之间的相位偏移波动即可。

    我想我会先尝试一下、看看会发生什么。
    但是、如果专业人士发现无法或难以使用 LMK05318B、我将不得不考虑其他方法。

    此致、

    Takaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takaya、

    请尝试设置 R252[7:6]= 0x3、以在 LMK05318B 上启用"ZDM"。

    此外、确保 R71[5]= 1以启用 OUT7 SYNC。

    相位偏移寄存器为 R340至 R345。

    您还可以使用 LMK5B12204 TICS Pro 配置文件进行测试;尚未删除 ZDM 选项。 LMK5B12204是 LMK05318B 的4个输出版本。 此配置文件应仅用于获取相位偏移寄存器以测试 LMK05318B 上的"ZDM"功能。

    如果在 LMK05318B 上启用该"ZDM"后、相位偏差仍然太高、建议改用 LMK5B33216器件系列。

    此致、

    Jennifer