This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:频率范围扩展

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1471680/lmx2582-frequency-range-extend

器件型号:LMX2582

工具与软件:

是否可以使用 LMX2582生成高达10kHz 的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jac:

    最小输出频率为3550MHz / 192 = 18.489583MHz。  

    要生成10kHz、您可能需要 555计时器或使用 DAC。