This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:VIH/VIL、VOH / VOL 用于输入和输出引脚

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1471283/lmx1214-vih-vil-voh-vol-for-input-and-output-pins

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好!

是否有任何方法可以确定 VOH CLKin_P/N、VOL CLKOUT0/1/2/3 _P/N 引脚的 VIH/VIL、CLKin/CLK(Min & Max)值?

请作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    CLKIN 需要交流耦合、每个引脚在内部50Ω 端接。 单端输入功率要求为0dBm 至10dBm。 即632mVpp 到2Vpp。  

    同样的理论也适用于 CLKout。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Noel