This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:PLL 在斜坡时不锁定

Guru**** 2386120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1472625/lmx2595-pll-does-not-lock-while-ramping

器件型号:LMX2595

工具与软件:

我有一个 PLL 应用、其中我使用了斜坡功能。 我读出循环(每10us) rb_LD_VTUNE (R110[10:9])、并在其状态锁定时设置引脚。 在下图中、您可以看到频道:

黄色:PLL Vtune

红色:锁定检测引脚(高电平有效)

蓝色:读取寄存器 R110的 nCS 芯片选择

我预计 PLL 会在 Vtune 下降时锁定。 您可以看到、事实并非如此。 有人能解释一下为什么它的行为是这样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加:使用频谱分析仪测量带宽正是预期结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    在斜升期间、LD 无法反映 PLL 的锁定状态、因为 Vtune 正在移动、LD 电路一直在工作以确定锁定状态。 一旦斜坡停止、Vtune 为静态、然后 LD 可以确定锁定状态。