This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:标识

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1472121/lmc555-logo

器件型号:LMC555

工具与软件:

你(们)好 我们收到的部件标有 LMC555CM 以及 National Semiconductor 标识。 不过、我们遇到了温度问题、并且想知道555是否是假冒的。   仍然生产时带有 National Semiconductor 标识?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Heinrich:

    徽标可能存在、也可能不存在。 未来不存在徽标。  从授权经销商处购买产品即可始终获得真正的 TI 产品。 您从何处购买了 LMC555?

    是否已在卷带标签上注明完整器件型号和国家/地区代码?

    我们还可以解决 温度问题;您能进一步解释一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron。 感谢您的答复。 您刚才说的是、今天制造的器件仍然带有 National Semiconductor 标识? 我还不知道配件是从哪里买的。 当 温度超过36°C 时、我们会遇到严重的频率漂移。 我不能给出确切的细节,因为我还没有亲自调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heinrich、

    对于可订购的 LMC555CMX/NOPB、其标识或字母可以是 TI。