This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:锁定问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1468488/lmx2582-lock-problem

器件型号:LMX2582

工具与软件:

根据 TICS 导出寄存器和序列,它仍然锁定到一个定义的频率,上电时 VT 电压0.37V,写入后0.04V ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jac:

    您能告诉我们您的 TICS Pro 配置吗? 您可以保存.tcs 文件并在此处插入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 file.e2e.ti.com/.../test1.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jac:

    配置看起来正常。

    您是使用 环路滤波器还是使用评估板默认环路滤波器?

    基准时钟是否是具有削波正弦波输出的 TCXO? 您是如何将其连接到合成器的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以共享该电路、请帮忙检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jac:

    OSCin 原理图很好、如果您通过 C329与其他器件共享此信号、请确保 OSCIN_P 引脚上的电压仍然足够。

    解锁的原因可能是环路滤波器。

    根据用户的配置和环路滤波器、环路的相位裕度为19.38度、这意味着环路不稳定。

    您可以通过增加电荷泵增益进行快速检查。 以下设置将使相位裕度达到46.6deg。