This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:TPL5110-Q1

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1472313/tpl5110-q1-tpl5110-q1

器件型号:TPL5110-Q1
主题中讨论的其他器件:TPL5111、TPL5110

工具与软件:

您好!  

我的工程师已使用 TPL5111而不是 TPL5110向我发送了修订后的设计。  

下面是使用 lmc555ctp 计时器的原始设计和使用 TPL5111的新设计的原理图。

他问:

其中包含您想要使用的旧555计时器图和新芯片 TPL5111。  问题是触发新零件。  这需要一个高电平才能在555需要一个低电平时触发。  我是通过给电容器充电来实现的、然后当开关将其拉低引脚2以激活时。  现在情况正好相反。 主要问题在于开关通常是闭合的、并且柔性板上没有空间来添加比一个或两个无源器件更大的电路。  有关这一点的任何想法、因为我们不希望电流消耗超过芯片消耗的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    最直接的解决方案是使开关常开。

    如果这是不可接受的、恐怕我没有办法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果电路 使用3V 220mah 电池保持不变,电流消耗是多少。 该电池可以持续多久。 不是35nA 吗?

    2.如果空间不是问题,如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    最大 数据表中指定的工作电流为50nA。  

    为了转换逻辑而添加的任何内容都将消耗更多电流、使开关常开是最佳解决方案。  

    实际上、当 Vcc 为器件加电时、开关必须断开、因为器件需要读取电阻值以确定时间间隔。  

    此外、尽管您不使用 DONE 引脚、但该引脚应通过分流电阻器拉至低电平。