This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:申请 EMV 板和 USB2ANY 板的机械制图

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1473480/lmx2492evm-requesting-mechanical-drawings-of-emv-board-and-usb2any-boards

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

全部、

我想将 EMV、USB2ANY 和 SBC 集成到单个外壳中、以便进行现场工作。 是否可以获得这些板的 PDF 和一个步骤、DXF 或 EPS 文件来完成外壳设计?

我的 SBC 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    LMX2492EVM。 单位(mil)。 200mil 是关断位置、有四个关断。  

    L = 1/4英寸

    W = 2 1/4英寸

    H = 3/4英寸