This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:Genlock 至 RS -170视频

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1472850/lmh1983-genlock-to-rs-170-video

器件型号:LMH1983

工具与软件:

我们可以将用户模式配置为锁定到 RS -170 (15.75kHz/60Hz)并在 clkout1上输出24.57 MHz 参考时钟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    如果所需的频率精确(未舍入)、则 LMH1983不 支持。

    该器件可以同步至15.7343kHz。

    这是代码0格式。

    CLKout1输出频率必须为27MHz 或13.5MHz。

    24.576MHz 时钟由 PLL4生成、输出为 CLKout4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用的是用户定义的格式、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    您可以尝试设置下面的寄存器来更改 N 分频器。

    例如、N = 27MHz / 15.75kHz = 1714

    那么 PLL1输出将为15.75kHz * 1714 = 26.9955MHz。 这要求27MHz VCXO 的牵引范围大于166.67ppm。 它听起来不可能。