This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414:芯片的内部 EEPROM

Guru**** 2932420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1473765/lmk5b33414-internal-eeprom-of-the-chip

器件型号:LMK5B33414

工具与软件:

1.我们 使用了 LMK5B33414RGCT 和 TI 软件工具 TICSPro_1.7.6.7.6_29-Oct-2024版本、发现无法将数据保存到芯片的内部 EEPROM 中。


2. 内部寄存器操作时、每个寄存器都有特定的计算算法、要想把数据一次性存储到片上的 EEPROM 中、就需要额外的寄存器控制命令、如下图、数据的读写有多个步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    1. 如何确认数据未存储在 EEPROM 中? 可通过在编程后下一次启动时读取寄存器来确认 EEPROM 编程成功。 否则、可以在不进行下电上电的情况下回读 EEPROM 寄存器。
    2. "Program EEPROM"按钮遵循 REGCOMMIT 序列、可从 EEPROM 页面导出。

    有关 EEPROM 编程的更多信息、请参阅数据表中的器件启动和编程:

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Jennifer