This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:原理图审阅

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1473210/lmk00334-schematic_review

器件型号:LMK00334

工具与软件:

团队成员、您好!

请帮助查看 随附的 LMK00334 (1:4 PCIe 时钟缓冲器)的原理图部分。

我的要求是从单个 CLK 输入获得3个 REFCLK 输出。

请确认实施是否符合上述要求。

e2e.ti.com/.../lmk00334rtvt_5F00_pcie_5F00_buffer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    我看了一下您的原理图、它看起来很好。 我唯一的问题是与您的 REFOUT 信号有关。 REFOUT_EN 为低电平、这会将 REFOUT 置于 Hi-Z 状态。 您有一个测试点连接到 REFOUT、所以我想问一下您是否需要输出?  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的反馈。

    我只需在 REFOUT 上放置一个 TP、仅此而已、不会有任何具体的要求。 总之、我为"REFOUT_EN"提供了 strap 配置选项

    我唯一想到的是通过单个输入获得3个缓冲输出。

    如果满足此要求、则表示我没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:  

    在这种情况下、您的原理图很好。

    谢谢!

    Michael