This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:Reg20、Reg78的默认值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1472347/lmx2572lp-default-values-for-reg20-reg78

器件型号:LMX2572LP

工具与软件:

您好!

我将使用 TI 网站上2018年版本的 LMX2572LP 数据表。

我对寄存器有几个疑问:

1. Reg20:

-复位值为3048h ,但说明显示 VCO_SEL 复位值为6h ,不匹配。

-位14/15在单独的位中显示为01、但复位值在两个位置显示为0h、也显示为"将1h 编程到此字段"。

因此、我不知道复位值是多少、也不知道如果我更改它、该字段应该编程什么。

2. Reg78:

-复位值为0064h ,但 LSB 位0在一个地方标记为复位值1 ,也"编程1h 到这个字段"。

对于复位值的实际值是多少以及编程时应该在这里设置什么、仍存在疑问。

随附了数据表中的两个屏幕截图。

谢谢!

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    POR 或软复位之后、寄存器将重置为器件默认值、该值如"复位"列中所示。 要使用该器件、您可能需要将它们编程为不同的值、此值如"说明"列中所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的快速回复!

    这 意味着对于固定的位、复位值可能不同于编程时必须在该位中设置的值?

    如果是、这意味着我在编程时需要小心、不能仅使用寄存器的电流/复位值、但必须检查在某些情况下是否必须设置"1"、例如 Reg78 BIT0和 Reg20 BIT14。

    再次感谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    产生这种疑问的另一个原因是、当我使用 TICSPro 并从 GUI 加载"默认配置"时、

    Reg78 Loaded 0x4E 0001 (已根据数据表正确设置 Reg78 BIT0)

    Reg20已加载0x14 4848 (已根据数据表正确设置 Reg20 BIT14)

    但是 REG75加载0x4B 0840 (REG75 BIT12-15曾 未设置 根据数据表)=>是否应该使用0x4B F840来对其进行编程?

    谢谢!

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    固定位值应与寄存器映射中所示相同。

    R75正确。

    寄存器映射:

    寄存器说明:

    TICS Pro: