This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6C:BAW 振荡器的优势

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1473077/cdc6c-advantages-of-baw-oscillators

器件型号:CDC6C

工具与软件:

大家好!

我比较 CDC6C 和 MEMS 振荡器。 您是否有任何可比较的应用手册?

和 MEMS 振荡器做一个比较表、我想知道 BAW 振荡器的优缺点。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:  

    我们有一份有关 BAW 与石英振荡器的应用手册、可作为很好的参考: https://www.ti.com/lit/an/snaa362/snaa362.pdf 

    大多数 MEMS 振荡器都基于 PLL、因此一般来说、在功耗、抖动性能、更小的封装尺寸和价格方面 CDC6C 都具有优势。 与大多数 MEMS 谐振器(通常< 50MHz)相比、BAW 的谐振频率和品质因数要高得多(约2.5GHz)、有助于提高抖动性能。  可靠性和制造也具有一些优势。 BAW 谐振器具有极小的特性尺寸、有助于抗振动和抗冲击、并且与 MEMS 不同、它不需要真空密封或密封封装。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor