This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802Y:BQ4802Y:RTC 在断电时无法工作、晶体无法使用

Guru**** 2930940 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4802Y, BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1459131/bq4802y-bq4802y-rtc-not-working-in-power-off-crystal-not-coming

器件型号:BQ4802Y
Thread 中讨论的其他器件: BQ32000BQ32002

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在项目中使用 BQ4802Y。 在测试期间、我注意到、当我的器件打开时、RTC 将完美工作。 但当我关闭电源时、器件 RTC 将不起作用、再次打开电源时、RTC 将启动、最后一次读取将停止(根据在 SRAM 中保存数据)。  

当上电状态期间检测到晶体时钟(在引脚3和 GND 之间)时、出现了完全32.768 KHz 频率。 但是、当我关闭器件电源时、它是一条平坦的线(如晶体不生成时钟)。 我不知道为什么 RTC 在断电状态下无法工作。

请参阅技术 RTC 部分。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    停止位的设置是什么?

    如果 STOP = 0、则在电池备份模式下时钟将停止。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    停止位被置1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要调试此问题、请尝试使用晶体多个负载电容器。

    我尝试设计中的原始值为20pF、然后在位置 C153和 C154使用10pF 甚至6 pF 电容器。 在所有测试场景中、时钟都无法生成。

    当 I 在安装6个 pF 电容器的情况下探测引脚3时、我看到线路上是1.53V 的扁平电压。 虽然我将电容器从6 pF 增加到20 pF、但引脚3上的电压会降低、但始终保持恒定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    请参阅之前的 E2E: BQ4802Y:BQ4802Y 不在 VBC 模式下继续使用时钟-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    您可以尝试移除振荡器上的电容器。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我检查了这个测试用例、但我不认为在此示例中 RTC 是捕获的。
    请查找我的测试用例和结果。
    1.采用原始设计(负载电容值为20pF)  
       -当 RTC 通过5V 电源供电时,晶体生成时钟, RTC 运行正常。
       -当 RTC 使用电池供电时,晶体不会生成时钟, RTC 不工作。

    2.负载电容为6pF
       -当 RTC 通过5V 电源供电时,晶体生成时钟, RTC 运行正常。
       -当 RTC 通过电池供电时,晶体将生成170mV 峰峰值时钟,偏移值为700mV , RTC 不工作(时间值不递增        将为 RTC 再次上电时提供最大功率。

    3.无负载电容
       -当 RTC 通过5V 电源供电时,晶体生成时钟, RTC 运行正常。
       -当 RTC 由电池供电时,晶体生成280mV 峰峰值时钟,偏移值为730mV , RTC 不工作(时间值不递增        将为 RTC 再次上电时提供最大功率。

    4.我还检查了5V 的断电时间。
       -当主电源关闭时, 5V 电源上的电压需要大约2秒的时间才能达到3V (电池电源)。 根据产品说明书、最低要求为300      美国。 因此、我认为这不会造成任何问题。

    请查找技术波形以供参考。
    e2e.ti.com/.../Crystal-clock-waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    根据您的晶体规格、它具有12.5pF 的负载电容和70kOhm 的电阻、不符合6pF 和<45kOhm 的器件要求。

    您是否可以尝试更换满足器件要求的晶体、看看这样是否可以解决问题?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我拥有以下2种晶体。
    1.830107088501 (32.768kHz±20ppm 晶体6pF 90k Ω)
     ABS07-120-32.768kHz-T (32.768kHz±20ppm 晶体6pF 55k Ω)

    两个部位的观察结果都比较轻薄。 RTC 在电池备份模式和5V 电源下无法正常工作。
    晶体时钟波形也与之前的波形类似。

    请查找技术波形以供参考。

    e2e.ti.com/.../Crystal-Part-830107088501.zipe2e.ti.com/.../Crystal-Part-ABS07_2D00_120_2D00_32.768KHZ_2D00_T.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    您测试时是否未将探头连接到晶体以 查看其是否在该状态下工作? 可能是探头电容过高并干扰时钟。

    此外、您是否检查 CEOUT 以查看其是否正在驱动至  V_OHB?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在不使用探针的情况下检查 RTC。 在5V 电源中、RTC 将递增时间、我可以在终端上看到它。 当我关闭5V 电源、而 RTC 使用电池供电时、我们无法在终端中查看时间。 当我再次开启 RTC 的5V 电源时、开始工作并开始增加时间、但最后一次在5V 关闭之前(它应该是5V 开启时间+电池电源的时间)。

    在我的设计中、CEOUT 没有连接任何设备。 它是浮动的。 我无法找到 V_OHB 的任何电压电平。 您能给我提供它的电压电平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    V_OHB 的值似乎不存在。 它可能基于电池电压。

    如果您在器件通过电池运行时探测引脚、您会在那里读出什么内容?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    通过5V 电压为器件供电时、CEOUT 引脚保持在5V。
    当器件通过3V 电源供电时、CEOUT 引脚保持在2.7V。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我试着研究5V 和电池的 RTC 的电源序列以及5V 切换到电池的电源。  
    我在下面的 zip 文件中处理了波形。 请仔细查看。  
    其中、
    通道 C1:黄色:  VCC 处的探头和 VCC 按照原理图与 CEIN 短接
    通道 C2:粉色    :CS 引脚处的探头
    通道 C3:天蓝色:探测 RST 线路

    e2e.ti.com/.../Power-Sequence.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    我认为器件在电池备份模式下已成功使用、因为晶体正在计时、VOHB=2.7V、声音很好。

    此时我唯一能想到的是、您使用的晶体未完全满足该器件所需的规格。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我认为晶体不会产生问题。 您能建议一些器件型号以便我进行检查吗?

    此外、是否有任何其他电阻器设置、硬件配置或时序要求?

    另一个观察结果是、根据我的原理图设计、当 RTC 由 VCC 供电时、CS 引脚电压约为 VCC、但当 RTC 由 BC 供电(3V)时、CS 引脚电压约为2.6V。 根据产品说明书、VIH 最小值为2.4V。  

    请提出您对此的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    例如 ESR 小于45k Ω 的 CFS-20632768DZBB、值得一试。

    另外一个观察结果、根据我的原理图设计、当 RTC 由 VCC 供电时、CS 引脚电压约为 VCC、但当 RTC 由 BC 供电(3V)时、CS 引脚电压约为2.6V。 根据产品说明书、VIH 最小值为2.4V。  [报价]

    该参数没有问题、因为它满足最低规格。

    对于未来的发展、我建议查看  BQ32000或 BQ32002。 BQ4802Y 已使用了将近25年、因此设计支持非常有限。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我用这种 RTC 芯片更换了过时的器件。 因为我们的现有设计 MCU 没有 I2C 之类的串行接口。 因此我无法使用您推荐的芯片组。

    我今天看到了一些东西、
    RTC 使用5V 供电时、VOUT 为4.95V
    当 RTC 采用3V 供电时、VOUT 为2.5V

    我不知道为何备用电池模式下会出现0.5V 的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    这是一个有趣的观察结果。 输出最多只应从电源电压下降~0.3V。 您是否检查 BC 引脚上的电压是否符合预期? 此外、是否从启动时施加 BC 引脚电压?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、我检查了 BC 引脚电压、它是3V。 目前、我通过外部 RPS 电源(采用纽扣电池)提供3V 的电池电压。 在 VCC 引脚上出现电压之前 BC 引脚电压导通。 以太网方式、将 BC 和 VCC 的电源序列对 VOUT 电压的影响加倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    那么、我们可以完全排除将晶体作为潜在因素的可能性、您是否可以尝试移除晶体并在 X1 (+)和 X2 (-)之间连接函数发生器、设置为32.768kHz 和~3V 振幅?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我将对其进行检查并更新结果。
    同时、您可以帮助我进行电阻设置。 当我在电池备用模式下测量电池的电流消耗时、将消耗约14 mA 电流。 根据数据表、它应该大约为微安。 您能否提供电阻器设置以将器件置于低功耗模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    这相当高。 需要测量通过 R77的电流吗? U19是否可以对部分电流负责? 是否有任何其他设备连接到电池? V_OUT 或 CE_OUT 上是否有负载?

    您也可以尝试更换新设备、以防损坏。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:
    当前、R77值更改为0E。 是的、我测量的是 R77和 BT1之间的电流。 U19是简单的备用电池开关、能够提供更高的85V 或3V (电池)输出。
    在我之前的类似设计中、BT 与 U19、SRAM 或闸极相连、且 BT 的电流处于微安状态、但在新设计中仅更改了 RTC 器件、且我观察到电流为7 -8 mA。

    抱歉14 mA、我再次与主持会议确认、会议即将召开7 -8 mA。

    请求您尽快提供您的响应、因为我需要尽快关闭此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    V_OUT 或 CE_OUT 上是否有负载? 数据表中的规格表明、在这些引脚上无负载时对电流进行表征。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    两个引脚上均无负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    您是否已尝试换用新的 IC、以了解这是否是 IC 本身的问题?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们将运行一些 硬件测试来调试此问题。

    我们还将通过更换 RTC 和其他一些 IC 来检查此问题。

    我会在结束测试后立即向您通报最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    在大电流问题调试过程中、我们会发现一些问题并得出 RTC 消耗0.4uA 电流的结论。
    此外、我们还观察到了以下一些其他参数。
    -根据我们的原理图设计,在电池备份模式下,U21引脚21 (CS)保持高电平。

    • 在这种情况下、当我们在引脚28 (VCC)测量电压时、我们观察到1.3V (应为0V)
    • 当我们断开 RTC 的 CS 引脚时、我们在引脚28 (VCC)处观察到0V

     

    • U21引脚21和 U21引脚28之间的阻抗(VCC)为8.3M Ω
    • 当 U21引脚21 (CS 引脚)断开连接且 U21引脚28 (VCC)上的电压为0V 时
    • 当 U21引脚21 (CS 引脚)连接至外部3V 电源时、U21引脚28 (VCC)上的电压为1.98V、引脚21上的电流消耗为27 mA。

      请分享您对 VCC 引脚漏电流的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    这似乎异常。 可能是、当 VCC 为低电平时、CS 引脚电压比 VCC 高0.3V 以上会导致内部二极管击穿。 ABS 最大额定值似乎同意这一点:

    我想知道如果在移除 VCC 之前 CS 变为低电平、新 IC 上的测试结果是否会发生变化。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我进一步调试此问题、并观察到不仅仅是 CS 引脚、而是其他输入引脚 OE、WE、RST 也导致了此问题。
    当我从电路板上移除 RTC 并独立向上述输入引脚施加3V 电压时、一次使用 GND、我观察到与 CS 引脚相同的行为。

    此芯片是以这种方式工作还是我们遇到了 IC 批次问题? 我不知道原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    我认为这就是芯片的样子。 我相信此设计中的假定是、除了 BC 之外的输入引脚将由与 VCC 相同的源驱动、并会随之下降至0V。

    使用函数发生器代替晶体是否有任何更新?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们已经订购了很少的 RTC 芯片来检查电流泄漏问题。 让我们看看这是否是芯片设计。

    是的、我曾尝试使用独立于晶体的函数发生器、但在这种情况下、即使在5V 电源下、RTC 也无法启动。 可能是 RTC、仅与晶体配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    该部件不应区分晶体和函数发生器。 可能信号不太正确。

    让我们看看新器件的性能如何。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:
    我们收到了新的晶体器件(ECS-.327-6-34RR-TR)、该部件3的电路板完全正常工作。
    我们尝试使用多个板来测试此情况、并尝试检查时间准确性。

    我还有一个问题:
    如果我想使用 RTC 的 CEIN 和 CEOUT 引脚、那么该2引脚之间的低信号电平延时是多少(因为默认 CEIN 为高电平、CEOUT 也是高电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    我很高兴听到它现在正在工作!

    [报价 userid="625917" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1459131/bq4802y-bq4802y-rtc-not-working-in-power-off-crystal-not-coming/5646918 #5646918"]如果我想使用 RTC 的 CEIN 和 CEOUT 引脚、低信号电平下2个引脚之间的延时时间是多少(因为默认情况下 CEIN 为高电平所以 CEOUT 也是高电平)

    这将是 t_CED 规格:

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们已经测试了多个电路板并且 RTC 在工作、但我们观察到这种情况下的时间漂移。
    当 C153和 C154安装有6pF 电容器时、我们观察到在12小时内滞后4秒。 我们使用不同的负载电容器测试多个器件。

    同时、您可以根据您的建议 C153和 C154值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    不建议使用 C153和 C154。 这些很可能会将晶体的负载电容增加到超过6pF 规格。 晶体将具有自己的负载电容、您可以在其数据表中找到该电容、并且应该不需要额外的电容器。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    我在测试电路板时移除了 C153和 C154、但在这种情况下、我们观察到时间比实际时间提前3秒。

    我已经在长期测试中放置了一些具有不同负载电容值的电路板、以检查它们对时间的影响。
    请对此提供您的建议和反馈。

    这也是我们现在使用的晶体器件、" ECS-.327-6-34RR-TR "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    这听起来电容似乎略有偏差。 可能需要略微调整负载电容以找到最佳值。

    此致、

    Max Verboncoeur