This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594输出时钟中的 HD 分量

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1472575/lmx2594-hd-components-in-the-lmx2594-output-clocks

器件型号:LMX2594

工具与软件:

尊敬的 TI:

 我在 rfsocZCU208电路板上使用时钟104模块。

  • 已将 lmx2594配置为1966.08 MHz
  • lmx 的基准时钟来自 lmk04828b、频率为245.76MHz。
  • PFD 的频率为245.76MHz。
  • N 分频器值为48。
  • 振荡器2x 被禁用、PLL_R 和 PLL_Rpre 分频器值为1。
  • VCO 频率为11796.48MHz。
  • 为 RF OUT A 和 OUT B 启用通道分频器
  • 在 Keysiggt MXA 信号分析器上从 OUT B 端口(使用 SMMP 到 SMA 转换器)测量时钟频率。
  • 验证了0x0c2B 的 R25值。
  • 降低了 R14寄存器处的 CP 电流

有什么建议在这种情况下出了什么问题??

谢谢

Raagu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用的寄存器配置

    R0 0x002597
    R0 0x002596
    R0 0x002594
    R1120x700000
    R111 0x6F0000
    R110 0x6E0000
    R109 0x6D0000
    R108 0x6C0000
    R107 0x6B0000
    R106 0x6A0000 R105 0x690021 R104 0x680000
    
    R103
    0x670000
    R102 0x663F80
    R101 0x650011
    R100 0x640000
    R99 0x630000
    R98 0x620200
    R97 0x610888
    R96 0x600000
    R95 0x5F0000
    R94 0x5E0000
    R93 0x5D0000
    R92 0x5C0000
    R91 0x5B0000
    R90 0x5A0000
    R89 0x590000
    R88 0x580000
    R87 0x570000
    R86 0x56FFFF
    R85 0x55D2FF
    R84 0x540001
    R83 0x530000
    R82 0x521E00
    R81 0x510000
    R80 0x506666
    R79 0x4F0026
    R78 0x4E0003
    R77 0x4D0000
    R76 0x4C000C
    R75 0x4B0880
    R74 0x4A0000
    R73 0x49003F
    R72 0x480001
    R71 0x470081
    R70 0x46C350
    R69 0x450000
    R68 0x4403E8
    R67 0x430000
    R66 0x4201F4
    R65 0x410000
    R64 0x401388
    R63 0x3F0000
    R62 0x3E0322
    R61 0x3D00A8
    R60 0x3C0000
    R59 0x3B0001
    R58 0x3A9001
    R57 0x390020
    R56 0x380000
    R55 0x370000
    R54 0x360000
    R53 0x350000
    R52 0x340820
    R51 0x330080
    R50 0x320000
    R49 0x314180
    R48 0x300300
    R47 0x2F0300
    R46 0x2E07FC
    R45 0x2DC0C7
    R44 0x2C0700
    R43 0x2B0000
    R42 0x2A0000
    R41 0x290000
    R40 0x280000
    R39 0x2703E8
    R38 0x260000
    R37 0x250104
    R360x240030
    R350x230004
    R340x220000
    R330x211E21
    R320x200393
    R310x1F43EC
    R300x1E318C
    R290x1D318C
    R280x1C0488
    R270x1B0002
    R260x1A0DB0
    R250x190C2B
    R240x18071A
    R230x17007C
    R220x160001
    R210x150401
    R200x14F848
    R190x1327B7
    R180x120064
    R170x11012C
    R160x100080
    R150x0F064F
    R140x0E1E40
    R130x0D4000
    R120x0C5001
    R110x0B0018
    R100x0A10D8
    R90x090604
    R80x080000
    R70x0700B2
    R60x06C802
    R50x0500C8
    R40x040C43
    R30x030642
    R20x020500
    R10x010809
    R00x00259C
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavendra:

    输出从 VCO 分频、输出信号为方波、有 谐波是正常现象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方波是否只应具有奇次谐波?

    在共享快照中、HD2组件的功率几乎与基本功率相同。  

    这些谐波会影响 ADC 的 SNR 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavendra:

    存在偶次和奇次谐波、但奇次谐波通常高于偶次谐波。  

    您的输出功率设置为7、您能将其改为30吗?  

    我不知道 ADC 需要哪些谐波、最好咨询 ADC 团队。

    据我所知、这个时钟的转换速率应该会影响 ADC 性能、这就意味着需要谐波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢偶数和奇数 HD 组件的确认。

    在这种情况下、与奇次谐波分量相比、偶次谐波(HD2)具有更大的功率。

    已更改寄存器 R44和 R45。

    R44 (0x2C):0x0f23至0x3E23。

    R45 (0x2D):0xc0c7至0xc0fe。

    输出功率  

    服务时数.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavendra:

    仅供参考、下面是评估电路板的性能。