This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:在30MHz 下无法正常工作?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204, LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1473891/lmx1204-does-not-work-at-30mhz

器件型号:LMX1204
主题中讨论的其他器件: LMK1D1204

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找时钟缓冲器/分配来满足以下设计要求。
输入:单端50MHz 正弦波、在50 Ω 终端接地时、振幅= 0dBm 至+4dBm。

输出:差动 LVPECL 或 LVDS
输出附加抖动:<100fs

他们正在考虑将 LMX1204作为候选器件。 但产品说明书显示、工作频率范围是300MHz 到12.8GHz。 LMX1204在30MHz 上真的不起作用?
或者、是否有其他满足其要求的 TI 时钟缓冲器?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦三、

    LMX1204无法用作低于300 MHz 的输入频率。 更多详细信息、请参阅以下 E2E: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1456564/lmx1204-min-input-frequency

    我会被您的输入信号有点困惑。 您是输入振幅从0dBm 到4dBm (意味着峰峰值电压变化高达370mV)的正弦波、还是输入摆幅为185mV 的正弦波、峰值为501mV、谷值为316mV? 如果是后者、您将具有大约0.03 V/ns 的压摆率、而 LMK1D1204接受0.05 V/ns 的最小输入摆幅。 此 DS 规格是在输入摆幅的20-80%之间测得的、因此可以将正弦波用作输入。 只需将差分输入的另一个引脚偏置为正弦波的共模电压。  

    谢谢!

    Michael