This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:如何从 LMX2820输出 SYSREF (SROUT 输出)

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1469353/lmx2820-how-to-output-sysref-from-the-lmx2820-srout-output

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX1204

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 LMX2820和 LMX1204。

他们对 LMX2820的 SYSREF 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们有关于 SYSREF 的问题。

您能提供建议吗?

Q1:为了从 LMX2820输出 SYSREF (SROUT 输出)、
是否需要将 SRREQ 引脚从低电平更改为高电平?

在该工程中、SYSREF 将以连续模式输出。

当我在 TICS Pro 中打开 SYSREF 块的帮助时、我发现了如下说明。

我是以这张图片提问的。

Q2:LMX2820是否没有通过 SPI 启用 SYSREF 输出的功能(如 LMX1204)?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    正确、LMX2820需要硬件引脚来启用 SYSREF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回复、很抱歉延迟回复。

    我与客户分享了您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi