This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:VDD 电容器

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1475745/lmk3h0102-vdd-capacitor

器件型号:LMK3H0102.

工具与软件:

您好!

我是否能够知道总共应该在 VDD、VDDO_0和 VDDO_1上放置多少个电容

我发现 EVM 没有放置 C1/C2/C3、但数据表中说需要为每个引脚放置0.1uF。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我们强烈建议遵循数据表说明、以获得更好的器件性能。  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    那么根据数据表的说明、我们应该在 add VDD 和 VDDO 引脚上放置多少个0.1uF 的 pcs?

    VDD * 3个、VDDO_0 * 1个、VDDO_1  * 1个? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    是的、正确。

    此致!

    CRIS