主题中讨论的其他器件:LMK04832
工具与软件:
我在分配模式下使用 LMK04832芯片、并使用 OSCout 引脚作为 OSCin 引脚的缓冲输出。
我们有一个100MHz HCMOS 输出参考时钟(来自 Microsemi 的 EX-219、数据表 EX-219 | Microchip Technology)、振荡器的电压电源和 LMK 为3.3V。 我们使用 OSCin 作为单端输入、并且 OSCin 负引脚交流耦合接地。
具体而言、我对处于第6.5节中所述规格之内的电压电平表示关注。
我们使用的振荡器具有 HCMOS 输出、规格显示 Vol = 0.1*Vs = 0.1*3.3V = 0.33V、VOH = 0.9*3.3V = 2.97V。 通过 OSCin 输入规格下方的、可以看出 Vpp 范围为0.2V 到2.4V、因此我担心这会超出单端输入的最大限值。