This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592

Guru**** 2910270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1475924/lmx2592-lmx2592

器件型号:LMX2592

工具与软件:

我想建议对射频输出进行建模、以优化输出电路。

目前、我们将通过18nH 电感器进行偏置、以实现更高的电平、但谐波太高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    我们对此器件没有高频模型。

    谐波是正常的、尤其是在输出从 VCO 分频时。 建议使用外部滤波器来减少谐波。