This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:为频率超出规格范围配置输出

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1474622/cdcm6208v1f-configuring-output-for-frequency-beyond-spec-range

器件型号:CDCM6208V1F

工具与软件:

该数据表给出了 LVDS 模式下 Y6输出的最大400MHz 频率。 我能够使用该实用程序来提供寄存器负载以生成500MHz 输出、但我怀疑它是否有效。 我没有看到任何证据表明它正在工作。 我当然可以做250MHz 和其他低于400的人。 只是想再次检查:该器件是在超出规格频率的情况下尝试、还是保持禁用状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank

    我们不建议在指定的数据表参数之外使用器件、也不能保证器件的运行能够满足数据表所述的那些参数之外的行为。

    话虽如此、在 VCO 频率为2500MHz 且 PS_B 分频器为5的 TICS Pro 中、我看到 Y6上的500MHz 输出(在软件中):

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kadeem。 感谢您的响应。 首先、我将了解设置为500MHz 时 TI 的工作原理、但如有必要、我将恢复为400MHz。 -弗兰克