This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:输入压摆率超出推荐的技术规格

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1476981/cdclvc1104-input-slew-rate-beyond-recommended-spec

器件型号:CDCLVC1104

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户 希望使用 具有5V/ns 压摆率的此器件输入信号。

该器件的建议规格高达4V/ns。

向此器件输入5V/ns 信号是否正常?
如果我们向此器件输入5V/ns、它是否会导致任何高音?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    如果在建议的 DS 限制之外运行、TI 将不再提供有关性能的 DS 保证。 请保持在限制范围内。

    此致、

    Vicente