This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:对于2-3GHz 的频率范围、LO 输出非常低

Guru**** 2925740 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1476175/trf3765-lo-output-is-very-low-for-frequency-range-of-2-3ghz

器件型号:TRF3765

工具与软件:

我    通过   在内部为40MHz 提供参考时钟、将 TRF3765 PLL 用于2.4GHz 和3.2GHz 频率的 LO 生成 。   根据数据表、输出应约为 +6 dBm。 但我将以极低的电平获得 LO 输出、在 3.2GHz 时约为-5dBm、在2.4GHz 时约为-20dBm。 请建议   我应该做什么来 提高我的 LO 水平. 环路滤波器组件值取自  PFD 1.6MHz 整数模式的参考数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关输出级偏置、请参阅 TRF3765数据表。 有输出级射频扼流圈或偏置建议选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    根据所附图片、我们将使用56欧姆上拉电阻器和47 pf 电容器进行输出。