This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-LMX2694 EP:出现有侧瓣的时钟。

Guru**** 2523630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMX2694EPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1465951/lmx2694-ep-clock-with-side-lobes-are-occuring

器件型号:LMX2694 - EP
主题中讨论的其他器件:LMK04832LMX2694EPEVM

工具与软件:

嗨、先生/马安、

希望你们做得非常好。  

我们有一个采用 LMx2694的定制设计、

输入时钟 lmx2694为491.52MHz、RFoutB 端口处的输出所需时钟为5.898ghz!

时钟正在生成@所需的中心频率、但向其添加了旁瓣、这在设计角度是不可接受的。

使用的寄存器和信号图片均附在下面。

希望这一问题很快得到解决。

提前感谢!

R114	0x720000
R113	0x710000
R112	0x700000
R111	0x6F0000
R110	0x6E0000
R109	0x6D0000
R108	0x6C00F1
R107	0x6B0000
R106	0x6A0007
R105	0x694440
R104	0x680000
R103	0x670000
R102	0x660000
R101	0x650000
R100	0x640000
R99	0x630000
R98	0x620000
R97	0x610000
R96	0x600000
R95	0x5F0000
R94	0x5E0000
R93	0x5D0000
R92	0x5C0000
R91	0x5B0000
R90	0x5A0000
R89	0x590000
R88	0x580000
R87	0x570000
R86	0x560000
R85	0x550000
R84	0x540000
R83	0x530000
R82	0x520000
R81	0x510000
R80	0x500000
R79	0x4F0000
R78	0x4E0064
R77	0x4D0000
R76	0x4C000C
R75	0x4B0800
R74	0x4A0000
R73	0x49003F
R72	0x480001
R71	0x470080
R70	0x46C350
R69	0x450000
R68	0x4403E8
R67	0x430000
R66	0x4201F4
R65	0x410000
R64	0x401388
R63	0x3F0000
R62	0x3E0322
R61	0x3D00A8
R60	0x3C09C4
R59	0x3B0001
R58	0x3A0001
R57	0x390020
R56	0x380000
R55	0x370000
R54	0x360000
R53	0x350000
R52	0x340420
R51	0x330080
R50	0x320000
R49	0x314180
R48	0x300300
R47	0x2F0300
R46	0x2E07FC
R45	0x2DC8DF
R44	0x2C1F23
R43	0x2B0000
R42	0x2A0000
R41	0x290000
R40	0x280000
R39	0x27DA80
R38	0x26FD51
R37	0x258404
R36	0x240180
R35	0x230004
R34	0x220000
R33	0x211E21
R32	0x200393
R31	0x1F03EC
R30	0x1E318C
R29	0x1D318C
R28	0x1C0488
R27	0x1B0002
R26	0x1A0DB0
R25	0x190624
R24	0x18071A
R23	0x17007C
R22	0x160001
R21	0x150401
R20	0x14E848
R19	0x1327B7
R18	0x120064
R17	0x11012C
R16	0x100080
R15	0x0F064F
R14	0x0E1E70
R13	0x0D4000
R12	0x0C5004
R11	0x0B0048
R10	0x0A10D8
R9	0x090604
R8	0x082000
R7	0x0700B2
R6	0x067802
R5	0x0503E8
R4	0x040E43
R3	0x030642
R2	0x020500
R1	0x01080C
R0	0x00201C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    这是一个整数通道、没有杂散、因此您看到的波瓣没有来自合成器的杂散。

    您能否确认它确实已锁定? 可以通过将 MUXOUT 设置为锁定检测输出并读回寄存器 R110 rb_LD_VTUNE 来确认这一点。  

    您是否还可以测量参考时钟以查看是否具有相似的凸点?

    我认为参考时钟是差分时钟、您是如何将它连接到 LMX 器件的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel 先生:

    首先、 非常抱歉响应晚了。

    我理解了这次对话中的3个问题。 我试着回答所有问题。

    1.参考时钟是否也有类似的旁瓣?
      ->否、参考信号未观察到任何旁瓣。


    2. lmk 的参考时钟是差分的吗?它是如何连接到 lmx 的?
      ->是的、它是差分的、来自一个叫做 lmk04832的 IC。

    3. rb_LD_VTUNE 是否锁定?
      ->是的,从 MUXOUT 读取检查(R110[10:9]= 2 )(附图供参考)

    期待得到支持主席先生。

    谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    0x0688表示已解锁。 如果它已锁定、则应为0x0488。  

    您如何在 LMK04832和 LMX2694之间连接时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的坏处!

    回到问题所在!



    上面提到的是从 lmk 到 AFE 的路径、该路径来自 CLKOUT12 p 和 n。这些路径正馈送到 lmx、如下所述。



    在代码片段中提到了 lmk04832寄存器!

    谢谢先生!

    R0 	0x000090
    R0	0x000010
    R2	0x000200
    R3	0x000306
    R4	0x0004D1
    R5	0x000563
    R6	0x000670
    R12	0x000C51
    R13	0x000D04
    R256	0x010018
    R257	0x01010A
    R258	0x010210
    R259	0x010340
    R260	0x010430
    R261	0x010500
    R262	0x010601
    R263	0x010711
    R264	0x010806
    R265	0x01090A
    R266	0x010AF0
    R267	0x010B40
    R268	0x010C30
    R269	0x010D00
    R270	0x010E01
    R271	0x010F13
    R272	0x01100C
    R273	0x01110A
    R274	0x011290
    R275	0x011340
    R276	0x011410
    R277	0x011500
    R278	0x011601
    R279	0x011700
    R280	0x011808
    R281	0x01190A
    R282	0x011A90
    R283	0x011B40
    R284	0x011C10
    R285	0x011D00
    R286	0x011E01
    R287	0x011F33
    R288	0x012018
    R289	0x01210A
    R290	0x012290
    R291	0x012340
    R292	0x012430
    R293	0x012500
    R294	0x012601
    R295	0x012711
    R296	0x012808
    R297	0x01290A
    R298	0x012A90
    R299	0x012B40
    R300	0x012C10
    R301	0x012D00
    R302	0x012E01
    R303	0x012F00
    R304	0x013006
    R305	0x01310A
    R306	0x013210
    R307	0x013340
    R308	0x013410
    R309	0x013500
    R310	0x013601
    R311	0x013701
    R312	0x013821
    R313	0x013900
    R314	0x013A0C
    R315	0x013B00
    R316	0x013C00
    R317	0x013D08
    R318	0x013E03
    R319	0x013F00
    R320	0x01408F
    R321	0x014100
    R322	0x014200
    R323	0x014311
    R324	0x014400
    R325	0x014500
    R326	0x014618
    R327	0x01471A
    R328	0x014802
    R329	0x014942
    R330	0x014A03
    R331	0x014B06
    R332	0x014C00
    R333	0x014D00
    R334	0x014EC0
    R335	0x014F7F
    R336	0x015001
    R337	0x015102
    R338	0x015200
    R339	0x015300
    R340	0x015478
    R341	0x015500
    R342	0x015678
    R343	0x015700
    R344	0x015896
    R345	0x015900
    R346	0x015A78
    R347	0x015BD4
    R348	0x015C20
    R349	0x015D00
    R350	0x015E1E
    R351	0x015F0B
    R352	0x016000
    R353	0x016101
    R354	0x016244
    R355	0x016300
    R356	0x016400
    R357	0x01650C
    R358	0x016600
    R359	0x016700
    R361	0x016958
    R362	0x016A20
    R363	0x016B00
    R366	0x016E13
    R371	0x017310
    R375	0x017700
    R386	0x018200
    R387	0x018300
    R388	0x018480
    R389	0x018500
    R392	0x018800
    R360	0x01680C
    R1365	0x055500
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们需要在表单中实际添加更多信息。 我们实际上试图使用25MHz 参考时钟建立锁定、然后从 r110获得锁定状态、但侧瓣仍然存在。 使用的视频和寄存器如下所述。

    R114	0x72026F
    R113	0x710001
    R112	0x70012F
    R111	0x6F001F
    R110	0x6E0488
    R109	0x6D9D7D
    R108	0x6C00F2
    R107	0x6B4001
    R106	0x6A0007
    R105	0x694440
    R104	0x680000
    R103	0x670000
    R102	0x660000
    R101	0x650000
    R100	0x640000
    R99	0x630000
    R98	0x620000
    R97	0x610000
    R96	0x600000
    R95	0x5F0000
    R94	0x5E0000
    R93	0x5D0000
    R92	0x5C0000
    R91	0x5B0000
    R90	0x5A0000
    R89	0x590000
    R88	0x580000
    R87	0x570000
    R86	0x560000
    R85	0x550000
    R84	0x540000
    R83	0x530000
    R82	0x520000
    R81	0x510000
    R80	0x500000
    R79	0x4F0000
    R78	0x4E0064
    R77	0x4D0000
    R76	0x4C000C
    R75	0x4B0800
    R74	0x4A0000
    R73	0x49003F
    R72	0x480001
    R71	0x470080
    R70	0x46C350
    R69	0x450000
    R68	0x4403E8
    R67	0x430000
    R66	0x4201F4
    R65	0x410000
    R64	0x401388
    R63	0x3F0000
    R62	0x3E0322
    R61	0x3D00A8
    R60	0x3C09C4
    R59	0x3B0001
    R58	0x3A8001
    R57	0x390020
    R56	0x380000
    R55	0x370000
    R54	0x360000
    R53	0x350000
    R52	0x340420
    R51	0x330080
    R50	0x320000
    R49	0x314180
    R48	0x300300
    R47	0x2F0300
    R46	0x2E07FC
    R45	0x2DC8DF
    R44	0x2C1F23
    R43	0x2BDA7F
    R42	0x2AFD51
    R41	0x290000
    R40	0x280000
    R39	0x27DA80
    R38	0x26FD51
    R37	0x250404
    R36	0x2401D7
    R35	0x230004
    R34	0x220000
    R33	0x211E21
    R32	0x200393
    R31	0x1F03EC
    R30	0x1E318C
    R29	0x1D318C
    R28	0x1C0488
    R27	0x1B0002
    R26	0x1A0DB0
    R25	0x190624
    R24	0x18071A
    R23	0x17007C
    R22	0x160001
    R21	0x150401
    R20	0x14E848
    R19	0x1327B7
    R18	0x120064
    R17	0x11012C
    R16	0x100080
    R15	0x0F064F
    R14	0x0E1E70
    R13	0x0D4000
    R12	0x0C5001
    R11	0x0B0018
    R10	0x0A10D8
    R9	0x090604
    R8	0x082000
    R7	0x0700B2
    R6	0x067802
    R5	0x0503E8
    R4	0x040E43
    R3	0x030642
    R2	0x020500
    R1	0x010808
    R0	0x002018
    

    e2e.ti.com/.../MicrosoftTeams_2D00_video-_2800_2_2900_.mp4

    我们还尝试了使用 LMX2694EPEVM 进行设置、方法是通过 oscint 提供122.88mhz (射频发生器的0dBm)参考时钟、终止 oscinN、并从 RFoutB 获取输出、即使在该过程中、弹出一定的时间间隔旁瓣、可以在视频中看到。
    下面提到了用于此的视频和寄存器。

    e2e.ti.com/.../MicrosoftTeams_2D00_video-_2800_1_2900_.mp4

    R114	0x72026F
    R113	0x710001
    R112	0x70012F
    R111	0x6F001F
    R110	0x6E0488
    R109	0x6D9D7D
    R108	0x6C00F2
    R107	0x6B4001
    R106	0x6A0007
    R105	0x694440
    R104	0x680000
    R103	0x670000
    R102	0x660000
    R101	0x650000
    R100	0x640000
    R99	0x630000
    R98	0x620000
    R97	0x610000
    R96	0x600000
    R95	0x5F0000
    R94	0x5E0000
    R93	0x5D0000
    R92	0x5C0000
    R91	0x5B0000
    R90	0x5A0000
    R89	0x590000
    R88	0x580000
    R87	0x570000
    R86	0x560000
    R85	0x550000
    R84	0x540000
    R83	0x530000
    R82	0x520000
    R81	0x510000
    R80	0x500000
    R79	0x4F0000
    R78	0x4E0064
    R77	0x4D0000
    R76	0x4C000C
    R75	0x4B0800
    R74	0x4A0000
    R73	0x49003F
    R72	0x480001
    R71	0x470080
    R70	0x46C350
    R69	0x450000
    R68	0x4403E8
    R67	0x430000
    R66	0x4201F4
    R65	0x410000
    R64	0x401388
    R63	0x3F0000
    R62	0x3E0322
    R61	0x3D00A8
    R60	0x3C09C4
    R59	0x3B0001
    R58	0x3A8001
    R57	0x390020
    R56	0x380000
    R55	0x370000
    R54	0x360000
    R53	0x350000
    R52	0x340420
    R51	0x330080
    R50	0x320000
    R49	0x314180
    R48	0x300300
    R47	0x2F0300
    R46	0x2E07FC
    R45	0x2DC8DF
    R44	0x2C1F23
    R43	0x2BAD97
    R42	0x2A0741
    R41	0x290000
    R40	0x280000
    R39	0x27DA80
    R38	0x26FD51
    R37	0x250404
    R36	0x240060
    R35	0x230004
    R34	0x220000
    R33	0x211E21
    R32	0x200393
    R31	0x1F03EC
    R30	0x1E318C
    R29	0x1D318C
    R28	0x1C0488
    R27	0x1B0002
    R26	0x1A0DB0
    R25	0x190624
    R24	0x18071A
    R23	0x17007C
    R22	0x160001
    R21	0x150401
    R20	0x14E848
    R19	0x1327B7
    R18	0x120064
    R17	0x11012C
    R16	0x100080
    R15	0x0F064F
    R14	0x0E1E70
    R13	0x0D4000
    R12	0x0C5001
    R11	0x0B0018
    R10	0x0A10D8
    R9	0x090604
    R8	0x082000
    R7	0x0700B2
    R6	0x067802
    R5	0x0503E8
    R4	0x040E43
    R3	0x030642
    R2	0x020500
    R1	0x01080A
    R0	0x002118
    


    主席先生、希望这一信息有助于更快地解决这一问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    以向其中添加更多信息。 我们尝试了从 lmk 到 lmx 的不同时钟集。 建立少量时钟设置锁定。 这包括 24.9925423729MHz、 92.16MHz、 163.84MHz。 但是、我们所需的 i.e (491.52MHz)参考时钟未建立。 但这是好的,我们实际上可以在163.84MHz 时钟建立锁定。 主席先生、正如我刚才所说、在参考时钟中、我们也看到了旁瓣。

    下面提到了旁瓣差值到主信号图、下面也提到了 r110读回寄存器。




    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    EVM 实验显示的杂散并不总是出现、我坚信环境中存在干扰。 配置为整数通道、无法生成40kHz 杂散。 即使杂散是由合成器生成的、杂散也应始终保持不变。 明天我会获取一些数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您添加到定制电路板中的任何信息或解决方案、我们使用 lmk 时钟作为对 lmx 的参考。 中总是存在旁瓣的情况。 之前为参考和使用的寄存器附加了跟踪最大保持图片、之前也针对 lmk 和 lmx 提到了该图片。

    您需要的任何其他信息、请随时使用 plss 进行 ping。 我们将确保所有的信息都从我们的一方得到解决这个 A.S.A.P 先生。 我们实际上卡在了关键时间轴上。

    谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    您在视频中的配置是一个整数通道、但寄存器转储是一个小数通道。  

    不管怎样、我尝试了两种配置、结果符合预期、没有40kHz 杂散。

    以下是最大保持图。

    是否可以使用其他测试设备进行再次测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们尝试了不同的设备、但杂散保持相似。 如下面所述。


    我们实际上需要向论坛添加更多信息。

    以下是来自 lmk 的 lmx 的输入时钟。


    但是、当我们移除接地连接(从频谱分析仪上)时、我们在输入时钟中看到了如下所述的类似杂散。

      

    您是否认为接地连接可能导致此问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    您使用某种探头测量信号。 是否可以将合成器的输出直接连接到测试设备?

    您的输入时钟杂散约为20dBc、太高而难以置信。  

    第一个图中的杂散看起来 PLL 环路滤波器相位裕度太小、环路滤波器带宽和相位裕度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在我们的定制板中、我们没有配置将 lmk04832的输出直接连接到测试设备。 但我们还可以将 lmx2694的输出连接到测试设备。 这些剪刀已附在论坛上。

    关于 lmx 的相位裕度和环路滤波器带宽、请问可以在哪里检查、通过 tics pro、但实际上找不到。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    5.898GHz 信号为-50dBm、如果 LMX2694输出直接连接到测试设备、这个值太小了。  

    PLL 是一个闭环系统、环路带宽和相位裕度代表了环路的特性。  

    您的环路滤波器设计、相位检测器频率和电荷泵电流是什么? 我们需要这些信息来计算环路带宽和相位裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    上图是 lmx evm 输出采用相同的寄存器和时钟频率、这种功率等级也相似、这与探测 SIR 无关、可能是一些设置问题在本设备中、以前的设备照片功率等级似乎还可以。 但主要问题不在于功率级别、而是在 SIR 等不同设备上进行测试时、仍然存在旁瓣。

    我们将使用铂 sim 工具向您更新相位裕度和环路滤波器 bw。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    下面是我之前连接的图、输出功率应约为5dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在硬件发生相应的改变后、我们得到的输出是没有旁瓣的、但主席先生、我们的主要关注仍然存在。  


    之前的 lmx 使用下述环路滤波器组件运行。

    对硬件的更改通过下面提到的图像完成。

    我们得到了没有旁瓣的输出、如下所述。
     

    但是、在使用 AFE 运行时、我们会使 lmx2694检测更好的相位噪声 meas (与 lmk04832相比)。 正如我们所建议的、lmx 提供比 lmk 更好的相位噪声。 但这似乎不是履行先生。 下面是 afe (@9.5 gig center)的相位噪声表、以及 ti 提供的 lmk、lmx 和参考 lmx 数据。

    FREQ OFFSET (SSB)(DDC/Hz)
    具有 lmk-04832的 AFE
    使用 LMX-2694的 AFE
    TI REF 数据(具有 LMX 的 AFE)(@9.6gig CENTER)
    100Hz
    -72.49.
    -76.10.
    -88
    1kHz
    -92.11.
    -94.08
    -99
    10kHz
    -101.45
    102.72.
    -109.
    100kHz
    -101.20.
    -100.91.
    -116
    1 MHz
    -120.91.
    121.76.
    -135.
    下面是由 ti 以 ppt 提供的相位噪声参考表片段。

     主席先生、希望这方面的资料能增加、有助加深理解。

    谢谢!
    Vamsi Akula。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    借助 LMX2694评估板默认配置和良好的参考时钟、仿真结果具有比配置更好的相位噪声。 这可能是由于您的配置中的 FPD 较低。

    默认评估板配置。

    您可以提高 FPD、例如

    491.52MHz 时钟是什么样的? 该时钟还会影响 LMX2694输出相位噪声。