This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:压摆率条件

Guru**** 2871850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1476610/cdclvc1104-slew-rate-condition

器件型号:CDCLVC1104

工具与软件:

团队成员、您好!

压摆率是否在建议的工作条件下所述、摆幅为20%至80%?

因为在表6.6上、上升和下降时间是在摆幅的20%至80%处测得的。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、  
    除非另有说明、否则压摆率通常为20%至80%。  

    此致、  

    Vicente