This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:无法将输出时钟设置为32MHz……

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, USB2ANY, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1472436/cdce6214-cannot-set-output-clk-to-32mhz

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:、 USB2ANY

工具与软件:

大家好、团队成员:

以下是客户需要但无法正确输出32MHz 的时钟输出设置。

输出时钟变为38.xMHz。

请帮助检查随附的设置文件、如果设置有问题、请提供正确的设置。

谢谢。

e2e.ti.com/.../CDCE6214_5F00_2025_5F00_0211_5F00_32MHz 2D00_FAIL.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    它使用什么软件? 尝试使用 TICS Pro 软件来实现该功能、我们建议将该软件与我们的时钟器件进行连接。 从您展示的内容可以看出、2400MHz / 5 / 15 == 32MHz 没有问题。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我在工作台上测试了配置、发现没有问题。 是否有任何其他输出出现此 ppm 问题? 输入时钟的频率是否正确? 输入中的任何偏移都将反映在输出中。  

    正如 Kadeem 所问、您是使用 TICSPro 还是其他软件?

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    问题已解决。

    客户需要更改 HW_SW_CTRL 引脚设置以首先启用 I2C、然后将新设置写入 EEPROM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    还有一个问题需要您的建议。

    由于客户需要控制 HW_SW_CTRL 引脚以通过 I2C 在 EEPROM 中写入设置代码、因此为了正常工作、应将该引脚更改为0或1、   

    对于生产线中的 HW_SW_CTRL 引脚控制、是否有任何具有成本效益的方法建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    如果在系统中对 EEPROM 进行编程、最简单的解决方案是使用上拉电阻器在启动时选择 EEPROM 第1页(因为 EEPROM 第0页的默认设置是使器件处于引脚模式而不是 I2C 模式)。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    通过这种方法、IC 需要在 SMT 之前进行预编程、对吧?

    如果 PCBA 上配备上拉电阻器的裸新 IC 用于选择 EEPROM 第1页、如何使用 PC 对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    可以在 SMT 之前或使用 I2C 之后对 IC 进行编程。 对于 PC、可以使用 TICS Pro 和 USB2ANY 通过 CDCE6214-Q1配置文件对器件进行编程。 在系统中、可以根据需要对寄存器进行写入、然后按照以下序列进行操作:

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    与客户讨论后、他们更喜欢使用 TICSPro 和 USB2ANY 在 SMT 之后对 CDCE6214曲线进行编程。

    他们还需要为工厂操作员准备 SOP。

    您 对他们对针对 CDCE6214进行编程的 SOP 流程有什么建议?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    使用 TICSPro 时、可将一个文件写入 EEPROM。

    我根据您之前发送的配置创建了一个 EEPROM 文件、两个 EEPROM 页面上都有相同的配置。  

    请按照随附的 PowerPoint 中的"从文件写入 EEPROM -使用 TICSPro"部分进行操作。

    e2e.ti.com/.../CDCE6214_5F00_2025_5F00_0219_5F00_32MHz.hxte2e.ti.com/.../CDCE6214-Programming.pptx

    此致!

    CRIS